This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:线对内和线对间路由布局

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011147/dp83822i-intra-pair-and-inter-pair-routing-layout

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83867E

团队、  

我的客户有以下问题。  

我们正在原型模块上进行以太网接口的布局和布线。 您是否有 TI 应用手册定义 了对内和线对间布线长度的以太网布线 RX/TX 要求以及 PHY 器件、磁性器件和端口连接器(RJ45)之间的匹配?

 作为参考、我们使用的器件如下:dp83867e、DP83822IRHBT。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们目前没有应用手册、但我可以为 MDI 跟踪要求提供一些建议:

    1. 所有布线的布线长度都应小于2英寸。
    2. 对于线对内和线对间、对于1000M 应用、长度匹配在50mil 以内、对于10/100M 应用、长度匹配在100mil 以内
    3. 确保阻抗受控为100欧姆差分。
    4. 建议在迹线周围放置大小为5*w 的禁止物,其中 w 是迹线的宽度。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我还将链接一个重点介绍 PHY 设计检查的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf

    它重申了 Adrian 已经回答的问题以及其他几个关键问题。

    谢谢、

    利斯尼