This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS105:功耗和相位噪声

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011131/sn65lvds105-power-consumption-and-phase-noise

器件型号:SN65LVDS105

 您好、Team、您能否为该器件提供相位噪声? 信号频率= 40MHz。

是典型值。 23mA (RL = 100Ohm)整个器件的电流?

谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans

    23mA 是器件的典型电流。

    有关相位噪声、请参阅图9、10、11和12。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能解释一下如何根据图9、10、11、12中的这些抖动值计算相位噪声吗?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans

    您可以使用此在线工具来计算抖动产生的相位噪声。

    https://www.silabs.com/jittercalculator/phase-noise-jitter-calculator.aspx

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、此工具计算相位噪声的抖动。 我认为无法根据抖动计算相位噪声。 但是、如果您告诉我这是可能的、请告诉我如何操作。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans

    很抱歉,我误解了您的问题,您答对, 由于相位噪声在频域中,因此不可能根据抖动计算相位噪声,并且无法从抖动中获取频率信息。

    遗憾的是、我们没有 SN65LVDS105的相位噪声数据。

    谢谢

    David