This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A I2C 开关控制寄存器和器件探针

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010453/pca9548a-pca9548a-i2c-switch-control-register-and-device-probe

器件型号:PCA9548A

您好、先生、

我想知道如何直接使用 i2c-tool 命令控制寄存器 通过 I2C 开关访问传感器?

我目前可以探测 I2C 开关(PCA9548A)并获取地址(0x71)。

由于  PCA9548A 驱动器在我的平台中看起来不是探测的、因此我想   通过 I2C 开关检查传感器、该开关可以探测第一个中的地址。

您能否帮助我并提供如何控制寄存器以启用8-I2C 开关上的通道并获取地址信息?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicky、

    应用工程师已收到此主题的通知、并将作出相应的响应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    为了在 PCA9548A 中启用不同的通道、您必须发送 I2C 写入命令:

    该命令以 PCA9548A 的地址和 WRITE 位开头。 由于您使用的地址为0x71、因此您将发送的数据的完整字节将为0xE2。 这包括写入位的地址字段 A 0。

    从 PCA9548A 接收到 ACK (总线上为低电平)后、您将发送控制寄存器位:

    例如、如果要启用通道7、4和2、但要禁用其他所有通道、则写入:0b10010100或十六进制、则该值为0x94。 在 PCA9648A 发出另一个 ACK 后、您便可以启用通道。

    请告诉我、您需要进一步澄清。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果我对 PCA9548A 还有任何疑问、我将与您讨论。