This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 UART 转换器解决方案

Guru**** 2927090 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011345/asking-for-uart-converter-solution

主题中讨论的其他器件:TL16C752D

大家好、

我们是否有能够支持 115200至9600的 UART 转换器波特率的解决方案?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您是否要求将此功能内置到 UART 芯片中、或者只是通常可以将时钟速率从115200下调至9600的器件?

    我知道我们的微控制器中具有此功能。  TL16C752D 等器件是内置波特率发生器的 UART 芯片。 可通过软件对其进行编程。

    "TL16C752D 器件包含一个可编程波特率发生器、可对计时参考时钟进行分频
    除数在1和65535之间。 一个位(MCR7)可被用于调用一个基准之外的预分频器(4分频)
    波特率发生器输入之前的时钟。 当 MCR7被设定为1时、4分频器被选择。"

    最棒的

    Chris