This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65PHY440SS DAxP/N 输入信号范围

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010768/sn65dphy440ss-sn65phy440ss-daxp-n-input-signal-range

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

我想检查 DAxP/N 引脚可以承受的最高输入电压是多少。

在我的客户系统中、将在 DAxP 引脚上施加1.8V 信号、然后系统完成初始化(需要大约10秒)。 这会损坏 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅最大绝对额定值、最大 DPHY 通道 I/O 差分电压为1.4V。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    1.4V 是 DAxP - DAxN 的差分电压吗? 还是意味着1.4V 是 DAxP 引脚的最大绝对电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.4V 是 DAxP - DAxN 的差分电压。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的。 我想澄清我的问题、  

     DAxP 引脚的最大绝对电压是多少?

    DAxP 引脚的最大建议电压是多少?

    因为在客户系统中、 系统工作时会在 DAX 引脚上施加1.8V 直流电压。 这不是 MIPI DPHY LP 信号。 我们不希望1.8V 直流电压损坏器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、您不能向 DAxP 引脚施加1.8V 电压。 绝对最大值为1.4V。

    谢谢

    David