This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:订单和 OE (6引脚)和 S (9引脚)输入时序是否有任何限制?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010076/ts3usb221-are-there-any-restrictions-on-the-order-and-timing-to-input-to-oe-6-pin-and-s-9-pin

器件型号:TS3USB221

大家好、  

我的客户对 TS3USB221有一个问题。

IC 具有 OE (6引脚)和 S (9引脚)。 这些引脚的输入顺序和时间是否有任何限制?

例如、 在 OE 引脚的低电平输入10ms 后、向 S 引脚输入高电平或低电平。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    您在数据表中查找的参数是 t_on。 请参阅 6.8开关特性部分、VCC = 3.3V±10%或 6.9开关特性、VCC = 2.5V±10%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    感谢您的回复。

    只需与您确认即可。

    t_on 表示触发 OE 或 S 后 D 响应所需的时间?  

    OE 和 S 阶是否有限制? 我是说、如果我们先触发 OE 还是先触发 S、是否有任何差异?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    正确、为了控制 D 连接、S 状态 OE 必须为低电平、 表1。 真值表。 OE 必须为低电平、S 才能控制连接的通道。  OE 和 S 之间没有时序限制(OE 可直接接地)。