This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1温度范围和 ESD 确认

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011302/tusb8041-q1-tusb8041-q1-temp-range-and-esd-confirm

器件型号:TUSB8041-Q1

尊敬的专家:

美好的一天!

根据命名定义, TUSB8041-Q1应该是自动额定值产品,但它的 数据表中却是如此  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb8041-q1.pdf?ts=1624246202692&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB8041-Q1%253FkeyMatch%253DTUSB8041-Q1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

其工作温度范围高达85C,Tj 高达105C,通常自动额定值器件应高达125C。  

ESD 等级仅为2K (HBM),  

它看起来像是目录评级设备, 您能帮我确认它是否是数据表错误吗?

谢谢

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    数据表正确、Q100产品有不同的温度等级。

    此致、

    JMMN