This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:不同通道之间的眼图失衡

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011410/sn75dp130-unbalance-eye-between-different-lanes

器件型号:SN75DP130

大家好、

我们使用 SN75DP130和 ITE 出厂调试发现、DP130输出的眼图对于4个通道是不平衡的、它们针对的是其他通道的 lane0。

眼图如下面的两个屏幕截图所示。

Lane0摆幅电压 为1.056V、而 lan1/2/3 约为1.2V。  

问题:

您能为我们提供改进指导吗?

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝

    它们是否使用相同的摆幅电平对通道0、1、2和3进行编程?  

    如果使用相同级别对通道进行编程、则零件间、PCB 设计/制造、DP130变体上的组件都会导致通道间的差异。 DP130中没有单独的通道调优。 重要的是、它们是否通过了 DP 合规性?

    谢谢

    David