This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:在 UFP 板中交换了 SSTX/SSRX

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011307/hd3ss3220-sstx-ssrx-are-swapped-in-ufp-board

器件型号:HD3SS3220

大家好、团队成员

在文档的第7页中、J1连接器、引脚5/6、引脚8/9、 SSTX、SSRX 交换。

https://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf

但在 HD3SS3220数据表中、有一个图8-3、这是一 个 UFP 应用、即 SSTX、SSRX 直接连接但不交换。

客户希望在 UFP 应用、FPGA 板中使用 HD3SS3220、但 FPGA 处于器件模式。

正确的方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者都正确。  HD3SS3220是无源开关、因此可以交换其 TX 和 RX 引脚、您只需关心主机和连接器之间的适当布线方向。

    谢谢

    David