This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:RL = 220m Ω 时的功率耗散

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010080/thvd1550-power-dissipation-at-rl-220m-ohm

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1450

各位专家:

我想估算功率耗散。 数据表中有一个图。

我想知道 RL = 220欧姆时的任何数字。 THVD1550和 THVD1450都需要它。

你有数据吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    此处的图显示了电源电压随数据速率因电容损耗而增加的情况。 这种增加在很大程度上与电阻负载无关。 不同的电阻负载将改变此图的起始点(0Mbps 时)、但增加的斜率将保持与所示的斜率相似。 可以使用总线电流的直流分量计算此图的启动电流。 在54欧姆负载的情况下、典型的差分输出 VOD 为2.7V、从而产生50mA 的电流。 电阻值为220欧姆时、VOD 将略大于3.0V (图2中估算)、从而产生大约15mA 的电流。  

    虽然 THVD1450的值可能略有不同、但该过程是相同的。 此外、如果这些计算用于热耗散计算、请记住 、功率耗散将在收发器和端接电阻器之间分摊。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的深入介绍。 我非常理解。

    此致、

    Uchikoshi