This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:输出电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011483/pcf8574a-output-voltage

器件型号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件:TCA9534
大家好、

我成功地与 I/O 扩展器进行了通信。 
然而、当我将一个引脚置于高电平模式的输出模式中时、测得的输出电压为1.7而不是 VCC (5V)。
您是否发现了此问题? 我还尝试更改 I/O 扩展器、因为我订购了几个、但问题仍然存在。

感谢你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的输出引脚仅驱动弱高电平、从而使其同时作为输出和输入工作。

    如果您需要提供大于0.1mA 的电流、请使用 I/O 扩展器、其中的引脚可配置为输入或输出、例如 TCA9534。