This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:如何在 DP83TD510E-EVM 的接收端之后确认眼图?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011170/dp83td510e-evm-how-can-we-confirm-eye-diagram-after-receive-side-of-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM

大家好、  

我的客户想知道我们如何在 DP83TD510E-EVM 接收端之后确认眼图。  

如下图所示、在进入  DP83TD510E-EVM 的接收端之前、眼图几乎用100m 电缆闭合。  

但  在 DP83TD510E-EVM 接收到端之后、成功接收到信号。  

 DP83TD510E-EVM 似乎具有一些补偿电路来从后续 POST 中恢复失真信号。   

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980089/dp83td510e-evm-does-dp83td510e-evm-have-function-to-compensate-the-received-signal-and-function-for-noise-immunity?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83TD510E%2520equalizer#

客户希望确认信号是否确实成功发送、因此他希望在 DP83TD510E-EVM 接收端之后确认眼图。

请告知我们如何做到这一点。

例如、我认为信号是通过内部均衡器恢复的、您能告诉我们信号是如何恢复的详细机制、这样我们就可以推断这里的眼图了。

如果有其他方法可以做到、请告知我们。 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    衰减信号的信号恢复基于 TI 的 PERietry 架构、无法公开。 它使用各种滤波器和 DSP 算法、因此不能像其他 SERDES 那样直接将眼图映射到预期的信号质量、其中眼图本身就是规格。 如之前的 e2e 线程所建议的那样、要检查链路质量、客户可以检查吞吐量。 另一个充分使用且广泛使用的指标是 SQI 读数。 您可以参阅以下应用手册、了解如何检查 SQI 值以及如何将读取值与出色/良好/不良的链接质量相关联:

    https://www.ti.com/lit/an/snla364a/snla364a.pdf?ts=1624270926202&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TD510E

    --

    此致、

    Vikram