This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:保护 RS232接口免受浪涌影响-需要知道总线电压为+/-12V 或任何其他(正常工作条件或空闲状态)

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011183/max3221-protection-of-rs232-interface-from-surges---need-to-know-the-bus-voltage-is--12v-or-any-other-normal-working-conditions-or-idle-state

器件型号:MAX3221

您好!

我们有一个用于我们的室外设备的 RS232接口。 我们需要保护 RS232端口不受闪电浪涌的影响、因此我们计划使用基于 GDT +浪涌抑制器+ ESD 的解决方案、如下所示

因此 、浪涌抑制器   TBU-DF085-100-WH 的复位电压(总线电压、使器件进入正常运行条件)为12V、16V、20V;典型值、最小值 最大值。

因此、我们想知道正常工作的 RS232电压、它是否超过浪涌抑制器的复位电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、有效的 RS-232信号电平高达±15V、但大多数器件使用的电压不超过±10V。在任何情况下、将信号钳位到±12V 都不会受伤、抑制器需要最小的电流来触发。 Bourns 建议使用具有相同12V 最小值的 TBU-CA 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱明,

    非常感谢。 因此、在 发生浪涌后、RS232的电压电平不会阻止 TBU 系列恢复正常运行。

    此致、

    Ashno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashno、

    我不确定我是否理解您的问题、您能详细说明吗?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    我的问题是,我想知道使用这个特定 TI 部件的 RS232 TX、RX 线路上的正常电压电平。 以便我可以从 Bourns 中选择浪涌抑制器。  Bourns 浪涌抑制器部件有称为“复位电压”的电压(抑制器芯片的电压阈值,如果 TX、RX 线路的电压在发生浪涌事件后低于阈值电压,则使芯片进入正常运行状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件将保持在±6V 以下(请参阅数据表第6.6节中的 VOH/VOL)。 总线另一端的驱动器可能输出更高的电压(但我不知道有任何驱动器高于±12V)。