This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:MIPI-CSI 支持的数据速率

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011169/sn75dphy440ss-supported-data-rate-for-mipi-csi

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的先生:

我看到 SN75DPHY440SS 能够以1.5Gbps 速率支持4条信道、我想知道对于所有四条信道、1.5Gbps 平均分频、例如每条信道的最大速率为375Mbps。

我有2通道 MIPI-CSI、每个通道具有700Mbps、因此所有数据速率均为1.4Gbps。 我想知道、我可以将此 IC 用于具有一个时钟通道的双通道摄像头。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.5Gbps 不是总带宽、而是每个通道。 DPHY440可以支持700Mbps 数据速率。

    请注意、通道0支持双向通信。 对于 MIPI-CSI 2通道、我建议不要使用通道0、使用通道1、2或3。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您提供的信息、这解决了我的问题。

    谢谢你