This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:基本问题:未使用的引脚

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010864/dp83867ir-basic-question-unused-pin

器件型号:DP83867IR

您好!

我想问您一个有关"未使用引脚"的基本问题。

如果仅使用10/100M (请勿使用1000M)、则不会使用以下引脚。

 - TD_P_C/TD_M_C、TD_P_D/TD_M_D

您会建议我如何管理这些引脚吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    对于这些引脚、即使它们未被使用、我仍然建议将它们连接到磁性元件。 如果您无法将它们连接到磁性元件、则可以将它们保持悬空。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、