This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:定制以太网板-断开连接问题

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010657/dp83tc811evm-custom-ethernet-board---disconnecting-issues

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

您好!

我制作了一个定制板,它使用与   DP83TC811EVM 相同的芯片(DP83822、DP83TC811)。  我将汽车以太网(DP83TC811)连接到控制单元、将以太网(DP83822)连接到 PC。 我使用终端读取 PC 上的消息。 问题是连接不稳定、断开并重新连接。

您能告诉我在哪里查找问题吗? 在硬件中还是 在 DP83822和 DP83TC811芯片寄存器的设置中?  我没有以任何方式设置寄存器、它们处于默认状态。

谢谢你

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我有几个问题或需要您检查的事项:

    1. 您在哪个 PHY 上看到链路不稳定? 是 DP83TC811还是 DP83822?
    2. MDI 布线是否为100欧姆差分阻抗?
    3. 您能否检查 MDI 线路上的抖动并查看其是否在规格范围内?
    4. 您使用的电缆长度是多少? 对于汽车以太网(DP83TC811)、根据标准、最大电缆长度为25m。 对于正常以太网(DP83822)、根据标准、最大电缆长度为100m。
    5. 确保 DP83TC811所用电缆的额定值适用于汽车以太网。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢您的问题/提示。

    1) 1)您能否告知我如何  单独测量每个芯片(DP83TC811和 DP83822)上的不稳定性?

    2) 2) MDI 布线采用差分方式、但阻抗不是100欧姆。

    3) 3) I 测量了 MDI 线路上的抖动、似乎符合规格。

    4) 4)我使用非常短的电缆。 其长度为1米或更短。

    5) 5)我正在使用线缆作为汽车以太网。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您可以探测每个器 件的 LED0引脚(指示链路状态)、并查看链路不稳定的是 DP83TC811还是 DP83822。

    此致、

    Adrian Kam