This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:0x6f[7]

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010945/ds110df410-0x6f-7

器件型号:DS110DF410

大家好、

数据表显示了以下内容、但0x6f[7]显示了一个"保留"位。
是否为以下0x6f[7]拼写错误?




此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、这是一个拼写错误。 寄存器0x2F[0]开始调整。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiYaita-San、

    更正:尽管不包含对该保留位的说明、但有关0x6f[7]的数据表声明是正确的。 请参阅以下说明:

     

    地址

    (十六进制)

     

    默认值(十六进制)

     

    模式

     

    EEPROM

     

    字段名称

     

    说明

    6 f

    7.

    0

    RW

    Y

    EN_LOW_DIVSEL_EQ

    1:将针对所有分压器设置执行 EQ 自适应

    0:仅对1和2的分频器执行 EQ 自适应

    6:5

    0

    RW

    Y

    保留

     

    4:0

    0

    RW

    N

    保留

     

    此致、

    Rodrigo Natal