This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:HD3SS3220#39;s USB3.0端口操作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008460/tusb8042a-hd3ss3220-s-usb3-0-port-operation

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

你(们)好 JMMN

在您的帮助下、我制作了一个测试板、USB 工作正常。 顺便说一下、USB3.0端口在一侧运行为 USB3.0、而在另一侧运行为 USB2.0。

我再次请求进行电路图分析、并希望获得快速建议。

原理图已通过个人邮件发送给您。 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    您可能还记得、在前面的原理图审阅中、USB_VBUS 是一个检测输入、只有当有源主机连接到集线器时、它才应该为高电平。  C257和 C258应该是0欧姆电阻器、因为您在开关的另一侧已经有 TX 电容器。

    如果上行端口要到达两个位置(常规上行端口和 Micro B)以最大程度地减少残桩、请注意上行端口上的路由。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的回复

    在电路中、c257和 c258连接到 HD3Ss3220、但没有 TX 电容。
    
    因此、EXT USB 端口是否在一侧运行为 USB3.0并被识别是有问题的 
    USB2.0。

    我将 C257和 C258更改为0并连接、但 USB 端口仍用作 USB3和 USB2。

    我想使用 USB3操作外部存储设备、而不管其正面或背面如何。

    我想知道我的原理图中是否有任何需要更正的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您 的回复

    在电路中、c257和 c258连接到 HD3Ss3220、但没有 TX 电容。
    
    因此、EXT USB 端口是否在一侧运行为 USB3.0并被识别是有问题的 
    USB2.0。

    我将 C257和 C258更改为0欧姆并连接、但 EXT USB 端口仍可用作 USB3.0和 USB2.0。

    我想使用 USB3操作外部存储设备、而不管其正面或背面如何。

    我想知道我的原理图中是否有任何需要更正的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    好的、我现在了解您的问题。  集线器和多路复用器之间的电容器不应影响结果、但我在原理图中看不到任何明显的问题。  您是否将多路复用器保持在 I2C 模式?  哪种电缆方向在 USB 3.0下工作?  您能否在交换电缆方向时检查 HD3SS3220的 DIR 输出是否发生变化?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JMMN 
    感谢您的回复 

    我连接了一个 i2c、但我很少使用它。 是否有任何方法可以检查 i2c? 可以测量 HD3ss3220的方向电压。 我想知道、当使用 usb3.0和 USB2.0连接时、dir 的电压有何差异。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查寄存器中的 cable_dir 位。  请转储 USB 3.0情况和 USB 2.0情况的寄存器、以便我进行比较。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    有更新吗?

    此致、

    JMMN