This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:PCA9534A 和 TCA9534A

Guru**** 2980980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010802/tca9534a-pca9534a-and-tca9534a

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件:PCA9534A、

大家好、除了电源电压外、我们还想进一步了解 PCA9534A 和 TCA9534A 之间的差异。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    已为此线程分配了一名工程师、工程师将相应地做出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    一般而言、TCA9534A 是 PCA9534A 的功能增强版本。 所有 TCA 器件与其引脚对引脚兼容
    PCA 对应项。 除了电源电压范围的差异外、这两个器件在以下方面存在差异:

    TCA9534A 具有改进的上电复位电路

    -PCA9534A 在特定条件下会错误地取消 INT 引脚上的中断置位。 TCA9534A 不存在这些问题。

    TCA 设备是通过升级的制造流程创建的,这使得它们比 PCA 设备更便宜。

    最棒的
    Kenneth