This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:CAN 信号处于标准状态是错误的

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010931/tcan1042h-can-signal-is-in-stanby-is-bad

器件型号:TCAN1042H

你好

在开发新的传感器器件时、我测量的差分输出电压不是2.5V

当收发器位于 STB 中时、我们的 CAN 信号下降至2V、当 STB 中的2个收发器下降至1.25V

我希望您能帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    您能详细说明一下 CAN 总线上还有什么东西、我说的是其他收发器吗? 在待机模式下、CAN 总线电压预计会达到0V、如数据表中所述。 这里的情况是、1个或2个 CAN 收发器处于待机模式、将 CANH 和 CANL 引脚偏置为0V、而其他收发器则尝试将 CAN 总线保持在2.5V。 因此、会创建一条泄漏路径来衰减总线电压的总线电平。

    此致、

    Eric Hackett