This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:TCAN1145-Q1

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010791/tcan1145evm-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145EVM

您好!

TCAN1145的驱动程序是否已经推出? 如果您可以共享示例代码、这将非常有用。

谢谢、

郝江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我不确定您的驱动程序是什么意思、但我们确实有 TCAN1145的示例代码。 它尚未向公众发布、但如果您通过 c-ayoub@ti.com 向我发送电子邮件 、我可以向您发送包含其他详细信息的代码。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应、我刚刚向您发送了一封电子邮件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    由于这是脱机处理的、我将关闭线程。

    最棒的

    Chris