This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI2.0合规性测试结果(HF1-9)

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009615/tmds181-hdmi2-0-compliance-test-result-hf1-9

器件型号:TMDS181

大家好、

我在以下 E2E 主题中找到了 HDMI2.0测试报告。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716467/tmds181-faild-in-hdmi2-0-intra-pair-skew-compliance-test-hf1-4

但是 、HF1-9没有结果。
>HF1-9
:源 TMDS 电气差分阻抗
TI 是否确认器件通过了测试?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔-圣

    是的、TMDS181将通过 HF1-9。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    您能否 分享测试报告?
    我的客户想要获得它。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔-圣

    我没有数据、但摘要报告显示 HF1-9正在通过。

    请记住、外部 ESD 的电容也会影响 HF1-9测量。  因此、最好选择低电容 ESD 器件并将其放置在连接器附近。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您提供信息。
    我想再问一个问题。

    1)
    我的客户考虑对其应用程序进行 HDMI 2.0合规性测试、并采用 I2C 控制。  
    关于发送终止、是否需要设置 APPLE_RxTxChanges"?
    数据表中未提及  APPLE_RxTxChanges、因此我想在情况下进行确认。

    (数据表第46页)


    (配置指南第1-2页)



    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla466/slla466.pdf

    2)
    我认为 I2C 控制时不需要"TX_TERM_CTL 引脚=NC"
    我的理解是否正确? 是否有以下拼写错误?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔-圣

    TX_TERM_CTL = NC 是默认设置。 但是、当从引脚搭接模式切换到 I2C 模式(I2C_EN = 1)时、TX 端接将被寄存器0x0Bh[4:3]覆盖。

    Apply_RxTx_Changes,自清除只写位。 向该位写入1将应用新的转换、TX_TERM、twpst1、eqen、eqadapten、 时钟和数据通道的摆幅、eqftc、eqlev 设置。 写入相应的寄存器不会立即生效。 如果在 OE 或 HPD_SINK 为低电平、I2C 断电有效时发生 I2C 配置、则不需要写入该位。

    谢谢
    David