This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:关于 DP83826EVM OPERATION RMII 测试的设置方法。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010766/dp83826evm-about-the-setting-method-for-dp83826evm-operation-rmii-test

器件型号:DP83826EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

尊敬的团队:

大家好、我对 DP83826EVM 有一些问题。

我想在更改寄存器时检查各种信号。 我已经通过 USB-2-MDIO 检查了寄存器的读写操作。

1.在 EVM 中、MAC 接口已设置为 MII、但如果您想在 RMII 从模式下检查波形、您能否只更改寄存器值?
或者是否需要将支持 CLK 输出的 MAC 连接到 PHY? 我不确定具体情况。

2.我想使用 EVM 套件继续执行 MII 环回测试。 我是否可以更改相关区域的寄存器并将 LAN 电缆连接到 RJ45以继续环回测试?

请回答我的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    1. 您可以通过寄存器设置将器件更改为 RMII 从模式。 此外、MAC 将需要向 PHY 提供50MHz CLK 输出。 您必须移除 R40并为 R107放置一个0欧姆电阻器(连接到 XI 引脚)、并使用接头提供时钟信号。
    2. 是的。 您可以通过寄存器写入来设置 MII 回送模式。 然后、将电缆连接到 RJ45并开始发送数据包。 如果一切正常、您应该会看到数据包返回。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果是这样、为了在 RMII 从模式下运行 EVM、需要使用跳线将 MAC 连接到 PHY 芯片吗?

    我想根据 RMII 从机模式检查所有测试、例如回送、RX、TX 时序。

    请回答我的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    在 RMII 受控模式中、PHY 需要由一个振荡器提供一个50MHz 时钟、此振荡器可由 MAC 或者其它一些源提供。 您必须通过跳线将 MAC 连接到分线板、然后将分线板上的公连接器连接到 EVM 上的母连接器。

    此致、

    Adrian Kam