This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:原理图检查

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010347/sn65dp159-schematic-check

器件型号:SN65DP159

你(们)好

云您可以帮助检查下面的 SN65DP159 原理图 以及任何需要调整的情况

谢谢你

e2e.ti.com/.../Crete_5F00_TGLH_5F00_2DVI-_2800_002_2900_.pdf

a. HDMI_SEL# High:是否无法通过 AUX 使用 I2C?

b. HDMI_SEL# Low (HDMI_SEL#低):DP-HDMI 适配器 ID 是否有任何影响? (结束时为 DVI CONN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 SCL_SRC 和 SDA_SRC 拉至接地

    2.建议通过 I2C 访问 DP159以进行调试

    3.将 OE 引脚上的0.1uF 更改为0.22uF

    4.您是否需要对 DVI 输出提供 ESD 保护?

    5.请仔细检查输入和输出通道顺序,并确保其正确?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复  

    HDMI_SEL#的用法如何?

    1. 将 OE 引脚上的0.1uF 更改为0.22uF

    此处的规格建议使用0.1uf。

    0.1uF 是否存在任何时序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要满足 DP159数据表中列出的 TD2上电时序要求、就可以在 OE 引脚上使用0.1uF 电容。

    在原理图中、DP159输出多路复用为 HDMI_dock 和 DVI 连接器。  

    DVI 与 HDMI 只是适配器 ID。  当 HDMI_SEL 为低电平时、我看不到发送 HDMI 的风险。

    但是、当 HDMI_SEL 设置为 DVI 时、源极可能不会启用音频、并且源极也可能会将数据速率限制为1080p。 这是否是 HDMI_dock 连接的问题?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    在原理图中、DP159输出多路复用为 HDMI_dock 和 DVI 连接器。

    • 坞站的连接器也是 DVI 类型。
    • 我们的系统中有两个 DVI 连接器。

     

    我们将把 HDMI_SEL#设置为默认值。