This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1000Mb/s PMD 输出对 TR 和 TF

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009740/dp83867ir-1000-mb-s-pmd-output-pair-tr-and-tf

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83620

您好!

在 dp83620中、数据表中给出了100Mb/s PMD 输出信号对的上升时间和下降时间。

同样、我们需要针对 DP83867IR 器件的1000Mb/s PMD 输出信号对的上升时间和下降时间值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    对于1000Mb/s、该规范不是 IEEE 以太网标准的一部分、因此我们没有在 DP83867上描述它的特性。

    对于100Mb/s、它是 IEEE 以太网标准的一部分、因此 DP83620数据表中的值与 DP83867相同。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian Kam:

    我们以1000Mbps 模式运行 DP83867。 因此、我们需要1000Mbps PMD 输出对信号的上升时间和下降时间。

    您能不能帮助我们找出1000Mbps 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    由于未对其进行特性描述、因此我们没有为此规范提供任何数据。 如果需要、则需要在您的系统上进行测量。

    此致、

    Adrian Kam