This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:USB-2-MDIO:MSP430 Launchpad 选择?

Guru**** 2538070 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP-EXP430FR2433, LP-MSP430FR2476, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010730/dp83td510e-usb-2-mdio-msp430-launchpad-selection

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIOMSP430F5529

团队、

似乎不再提供推荐的 G2 LP。
MSP-EXP430G2ET 似乎已经取代 了 USB-2-MDIO UG 中列出的 MSP-EXP430G2。

-是否 可以将任何 MSP430 LP 卡与 USB-2-MDIO 软件配合使用?
-由于 MSP430FR2xxx 非常受欢迎、是否可以 使用 LP (如 LP-MSP430FR2476或 MSP-EXP430FR2433)?
-对于3.3V 和5V IO 操作,您建议使用哪一种?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB-2-MDIO 工具仅在 MSP430G2系列和 MSP430F5529上进行了测试、因此我建议仅使用这两个工具中的一个。

    MSP 上的 I/O 电压应与 PHY 的 I/O 电压匹配。 由于 PHY 不支持5V I/O 电压、因此您必须使用3.3V。

    此致、

    Adrian Kam