This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:晶体驱动等级

Guru**** 2870930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010697/dp83848m-crystal-drive-level

器件型号:DP83848M
主题中讨论的其他器件:TIDA-00207

您好!

我在设计中使用的是 DP83488、我目前正在选择晶体。 为了验证所选晶体是否在其可执行的功率范围内工作、我需要计算晶体功率耗散值。 为此、我需要知道晶体振荡器电路工作的电压(振荡振幅)。

     Pxtal = 0.5 ESR (2 π*频率*负载* VDDS_OSC)²

如果我采用 TIDA-00207中使用的晶体和组件、则会得到1.8V 的电压、驱动电平为740uW、这超出了所用晶体的规格。

(CTS 445I23D25M00000 => ESR=40R;C0=5.0pF;负载=18pF;最大300uW)

什么是晶体振荡器电路电压、RESP。 振荡的振幅是多少?

非常感谢您的帮助、

祝你度过美好的一天!

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    振荡的振幅是不具有特征的。 您必须在 XO 引脚上使用串联电阻器来减小驱动到晶体的电流。 您可以在您的系统上尝试它、并测量电压降低了多少。 要开始、请尝试使用330欧姆的电阻器、如果减小幅度不够、请增大该值。 但是、我不会超过1.5k Ω、因为这可能会导致误码率问题。 添加电阻后、我建议执行系统级测试、以确保一切正常。

    此致、

    Adrian Kam