请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 您好!
我在这里看到过一个相关的线程(它被锁定、因此我无法响应)、声称 PCA9306可以在 I2C 总线上进行3.3V <-> 2.8V 电平转换。 这些帖子引用了图5 (在当前数据表中、该图是1.8V <->3.3V 转换应用)。
我想再次检查这个用例是否可行。 在第5页上有一条注释:"为了支持转换、VREF1支持1.2V 至 VREF2 - 0.6V。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间。"这意味着转换3.3V <-> 1.8V 将违反此要求(假设 VREF2 = 3.3V、 VREF1必须为1.2V 至2.7V)。
如果 PCA9306无法进行2.8V <->3.3V 转换、请在可能的情况下建议使用器件。 对于我的当前设计而言、电路板面积是一个重要考虑因素。
谢谢、
Andrew