我不熟悉 USB 编程、连接 TUSB2036时出现问题。
我想用一个微控制器(MSP430)在全速模式下通过 USB 主机(MAX3421E)和 USB 集线器 TUSB2036来控制三个 Telit 模块(LE910C1-EU)。 但我遇到了以下问题:
1) 1)主机似乎一直工作、但集线器的 DP1到 DP3数据线保持低电平。 它们是否应该在全速模式下处于高电平?
2)如下图所示、从上游端口上的接收数据(光标1上为黄色)测得、集线器的振荡器(蓝色)大约需要3ms、直到它开始向上摆动。 对我来说、这似乎很长。
主机和集线器的原理图部分如下所示:
如果有任何帮助、我将不胜感激。
非常感谢。