This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:当终端 IC 具有3.3电压基准时、VBB 值应为多少

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009588/sn65cml100-what-should-be-vbb-value-when-termination-ic-has-3-3-voltage-reference

器件型号:SN65CML100

你(们)好

 尝试在我的设计中使用 SN65CML100。

使用 Lattice FPGA 驱动真正的 LVDS 信号、并需要将其转换为 HDMI 物理层兼容(CML)

在将 HDMI (TMDS)转换为 RGB 显示屏 TTL 逻辑的端子侧芯片上、下面是交流规格的快照

我想咨询 TI 专家、了解我 的 SN65CML100设计是否正常?

不必完全了解如何在 SN65CML100上将 HDMI 所需的输出 CML 电压偏置设置为 TTL IC

请提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    VBB 应保持未连接状态、输出端接50 Ω 至 Vtt、如 LVDS 至 CML 转换数据表中的图3所示。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 I.K.的回复。

    了解未连接 VBB 电源。  

    但  理想情况下、端接 IC 上应提供50欧姆的终端、这是我的假设错误。

    在任何情况下、如果需要、我都可以在终止时使用它们。  

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查端接 IC 是否具有连接到 VTT 的内部50欧姆端接。 如果不是、则需要添加外部端接。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一点困惑。

    如果所有端接都在 IC 外部、则不确定除了使输入输出独立于直流偏置之外、它到底做了什么。

    此芯片是否也用作信号的中继器/转接驱动器?

    谢谢

    AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出由恒定电流源偏置、因此需要通过端接来生成差分摆幅 (数据表中的参考输出电气特性表)。

    此致、

    I.K.