This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:您能否推荐适合以下焊盘的 ESD 保护 IC?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, TPD1E10B06, ESD321, ESD351, ESD122, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010296/tpd1e10b06-could-you-recommend-esd-protection-ic-that-fits-following-pad

器件型号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676、 ESD321、 ESD351、 ESD122、 ESD224

大家好、团队成员

我的客户选择 MSP430FR2676的 ESD IC 作为设计指南、但 TPD1E10B06不适合自己的焊盘形状。  

您能否推荐其他符合以下要求的保护 IC?  

a:IO 电容小于1pF。 不大于10pF。  

b.泄漏 电流小于 hundard nA。  不高于1pA。  

c.封装类型可用于后续焊盘。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    遗憾的是、我们目前没有适合该尺寸的封装。 您是否碰巧拥有适合该套接字的封装名称?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的回复。  

    我没有软件包名称。 客户似乎能够改变封装。

    根据 MSP 团队(Link)的建议、我在 这里选择了五个 适合以下条件 a 和 b 的选项。 和施加到 TVS 二极管的电压如下所示为电气特性、以黄色下划线表示。  

    只有 ESD321和 ESD351有样本库存、因此我们要求客户尝试 ESD321和 ESD351。  

    您能否帮助确认 此处的 ESD321和 ESD351是否是良好的选择、或者客户是否应在以下情况下使用其他器件? 如有,请向我们提出建议。 谢谢。

    a:IO 电容小于1pF。 不大于10pF。  

    b.泄漏 电流小于 hundard nA。  不高于1pA。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、这两个都是良好的器件。 我们还拥有良好的多通道器件、例如 ESD122和 ESD224、如果他们对这种类型的解决方案感兴趣。 这两种电容和泄漏也满足其要求。  

    此致、

    Matt Smith