This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDEVM:ESDEVM 和 ESDS304DBVR

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010463/esdevm-esdevm-and-esds304dbvr

器件型号:ESDEVM

你好

我昨天购买了 ESDEVM 和 ESD304DBVR。

(用于 ESDS304DBVR 测试)

但是、在 ESDEVM 上进行池化后、我不知道如何测试 ESDS304DBVR。

(尤其是如何连接 ESDEVM 和 ESDS304DBVR)

有人能告诉我 hou 进行连接和测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiki-San、

    您需要将 ESDS302DBV 焊接到 EVM (U5)上的 DBV 插座上。 根据、每个引脚可细分为 J27和 J28、以便您运行 所需的任何测试。  

    此致、

    Matt Smith