This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010110/tusb212-question

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB2046B

您好、专家、

客户的 USB FS 设备产品可能具有较长的电缆、因此希望添加转接驱动器。 我是否可以与您确认 TUSB212是否也会补偿 LS 和 FS、还是仅补偿 HS?

在下面的 DS p.1中、左侧状态 TUSB212支持所有 LS、FS 和 HS、但右侧状态 LS 和 FS 信号  不受影响。  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    FS/LS 信号仅通过、TUSB212将不会补偿 FS/LS 信号。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmn、

    感谢您的确认。 您是否有任何推荐的 USB FS 信号解决方案?

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们没有 USB FS 转接驱动器解决方案。  默认情况下、USB 2.0支持5M 电缆。  客户需要支持的电缆长度是多少?  我们有 TUSB2046B 等 USB FS 集线器、可在集线器的任一侧使用5M 电缆。

    此致、

    JMMN