This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:改变下行端口的极性

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009204/tusb4041i-q1-changing-the-polarity-of-downstream-ports

器件型号:TUSB4041I-Q1

您好、E2E、

我们的客户希望 通过 OTP 寄存器修改 TUSB4041I-Q1下行端口的极性。 如何实现这一点?

感谢您在这方面的专业知识和建议、


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请接受我的朋友的请求、我将发送该工具。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我已接受您的朋友请求。  谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们的客户 能够 使用您在 Windows 中共享的工具、并修改了下行端口的极性。  

    他们需要实施相同的更改、但使用 Linux、您能否与我们分享实施您发送的 Windows 工具所需的命令?  

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我刚刚给您发送了一封私人邮件。

    谢谢、

    JMMN