This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:选择 SMBus 接口

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010329/tusb8041a-selecting-smbus-interface

器件型号:TUSB8041A

您好!

我尝试启用 TUSB8041As SMB 接口。 为此、我已使用40k 电阻器将 SMBUSZ 引脚接地。 是这样吗? 我问的原因是、通过这种方法、我看到 TUSB8041A 将 SMBCLK 和 SMBDAT 线路拉至~2V。 同时、我看到1.1V 线路上的电流消耗为~300mA。 在这种情况下、GRSTZ 引脚始终通过40k 电阻器保持接地。

我在  SMBUSZ 引脚处测量~3.2V。 这是否意味着40k  过大? 如果是、如何为 SMBUSZ 设置所需的下拉电阻器尺寸?

下面是整个项目的原理图: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F493708%2Fbase-plane.pdf TUSB8041A 位于第5页。

提前感谢您的任何帮助、建议、指导等

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    内部上拉/下拉电阻器的标称值为150uA 或约为22K。  我们建议使用4.7K 或更小的电阻器对其进行过驱。  如果集线器配置为 SMBus 模式、则在 SMBus 主机配置集线器并设置/清除 cfgActive 位之前、集线器不会连接到 USB。

    SDA/SCL 线路具有需要过驱动的内部下拉电阻。  我建议在这些线路上使用1K 或2K 上拉电阻器。

    原理图反馈:

    GRSTz 上有一个内部上拉电阻器、它应该有一个外部电容器或者一个外部驱动器、不建议使用一个外部下拉电阻器。

    USB_VBUS 上有两组电阻分压器网络-第2页和第5页、这可能会导致问题。

    3.3V 和1.1V 电源轨上的大型150 uF 大容量电容器可以正常工作、但请确保如果您依赖无源复位、则在电源轨斜升足够长的时间后 GRSTz 保持低电平、因为它们将缓慢斜升。

    机箱接地和连接器上的数字接地之间的隔离不是必需的、并且取决于应用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢 您的反馈。 我的计划是将 USB 集线器的复位线连接到微控制器、并且在这段时间内、微控制器需要启动并运行、以便使用下拉电阻器将复位保持在接地。 后来、当一切都启动时、我想对复位进行甜点处理。

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    您的重置计划听起来不错。  仅供参考当集线器处于复位状态时、集线器功耗不是最低状态、因此我们不建议将集线器保持在复位状态以降低功耗。

    此致、

    JMMN