This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:似乎卡在 LP 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008273/sn65dphy440ss-seems-to-be-stuck-in-lp-mode

器件型号:SN65DPHY440SS

我在这里有一个应用、在该应用中、我将使用 SN65DPHY440SS 来重复和均衡 MIPI-CSI 信号。 MIPI 只有一个通道宽、因此不使用桌面。

我们构建了一个工作正常的原型板、但在最终生产板上、我遇到了一个问题、即 SN65DPHY440似乎卡在 LP (低功耗)模式下。 可以看到 MIPI 数据输出反映了 MIPI 数据输入在数据包之间从 LP 模式到 HS 模式的转换、但没有实际数据通过、时钟也不重复。 我设法通过使芯片保持低温(!)使其正常工作 这是令人惊讶的、但似乎也对 MIPI 数据流的启动方式有一定的敏感性。 在此应用中、中继器在 MIPI 时钟和数据出现前几秒钟上电。 MIPI 数据源初始化方式的细微更改似乎会影响中继器是否正常工作、但我尚未明确确定差异是什么。

是否有关于中继器芯片侧面发生什么情况的任何信息?

谢谢你

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    RSTn = H 后、您应在切换到 HS 之前将接口保持在 LP11中至少100us。

    您是否将通道0用作数据通道?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是通道0。 当它工作时、它工作良好。

    因此、当中继器复位后、数据通道应位于 LP11中、对吧? 这很重要、因为我的 MIPI 源是一个 FPGA、初始化需要几秒钟、数据通道在初始化之前肯定不处于 LP11状态。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    通道0也是一个特殊通道。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)是唯一支持双向 LP 信令的通道、因此通道0 DA0P/N 和 DB0P/N LP TX 必须连接到未端接的 LP RX。  如果 LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    仅当 I2C 访问可用时、才可以尝试执行以下操作来禁用通道0 LP 和启用 lane0 HS 路径:

    仅为通道0启用 HS 路径:

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    位0是通道0

    由于这是一个 CSI 应用、并且您仅使用一个通道、因此如果您需要重新设计电路板以满足此双向要求、我建议您使用通道1、2或3。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、非常感谢您的详细回答。 这解释了很多、包括它有时工作的原因、但似乎非常依赖于各个组件的启动序列。 我们目前没有对芯片的 I2C 访问、但我可以看到未来的各种方法。 我可能会在启动时强制 FPGA 的数据线进入 LP 状态一段时间、或者如果这确实很困难、请使用另一条通道。 我很可能可以使用 mod 线轻松尝试它。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    听起来不错、如果需要任何其他支持、请告诉我您的进度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试使用通道1而不是通道0、但没有成功。 配置为:通道0开路、通道1 MIPI 数据、通道2和3接地。 通常、在复位之后、通道0输入上升至大约500mV 并保持在该值、通道1仅传递来自 MIPI 流的 LP 数据、并且时钟输出处于非活动状态。 因此、当我使用通道1时、症状似乎是相同的。

    我将尝试简单地将通道0连接到 LP11、看看它是否唤醒了芯片。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    在时钟通道上、您是否看到时钟通道在 RST 为高电平后进入 LP11 (1.2V)并保持在 LP11至少100us?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SN65DPHY440的时钟通道输入? 不、我认为我不会。 我已经确定 FPGA 的 PHY 需要 LP 和 HS 信号的单独引脚(外部并联)、但我们没有映射 LP 引脚、因此所有引脚都在 HS 模式下发生。 在 FPGA 中、我能做的最好的事情就是禁用 HS 模式驱动器。

    我将查看启动时的时钟通道信号、看看它们的实际工作情况、但我怀疑它们不会进入 LP11。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚查看了启动时的时钟通道。 复位完成后、两个信号都处于0V、因为 FPGA 尚未初始化。 FPGA 启动后、时钟通道进入 LP11达14uS、然后 Clock+变为低电平、大约100ns 后时钟变为低电平、大约100ns 后、这两个时钟通道都明显进入 HS 模式、另一个500ns 后时钟启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    这是一个工作案例还是一个非工作案例?  

    如果您在 DPHY440 RSTN 上使用无源电路、是否可以更改 RSTN 上的下拉电容器以使 DPHY440在复位期间保持更长的时间、直到 FPGA 完成初始化并在数据和时钟通道上驱动 LP11。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个不起作用的情况。 现在、我有机会修改 FPGA 固件、以便在启动时将数据通道保持在 LP11状态250us、现在即使在 FPGA 初始化之前很久、中继器也能正常工作。 我还没有在数据通道0上测试过这种情况-我的测试台仍然连接到通道1。 我目前无法使用返工设施将其重新放置在0车道上、但我希望相同的修复将在0车道上工作。

    感谢您指出 LP11必须保持至少100us。 它似乎解决了问题。 如果它也在通道0上工作、那么我们不需要进行任何硬件更改、这是非常值得欢迎的。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    感谢您的更新、请记住关于通道0为双向通道的特殊要求。

    David