This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB3.0至 PCI 体验

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010615/usb3-0-to-pci-experess

主题中讨论的其他器件:TUSB7340

尊敬的:

我需要一个芯片来实现 USB3.0至 PCIe 功能,TI 是否 有转换芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可用的 USB (UFP)转 PCIe 器件。 我们提供了适用于 PCIe 转 USB (DFP)应用的 TUSB7340。 请注意、TUSB7340是 NRND、提供的支持有限。