This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:驱动电感负载

Guru**** 2900050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010611/tiol1113-driving-inductive-loads

器件型号:TIOL1113

您好!

我想在 Ta =-40时使用 TIOL1113。 85°C IO (lim)= 150mA。 IO (标称值)= 100mA。 我有2个有关电感 负载的问题:

1) 数据表的图29和30显示、在 IO = 240mA 的稳定状态电流下、内部电路可以对1.5h 进行退磁。 因此、我假设电路能够在较低电流(100mA)下安全地对能量进行消磁?

2)  由于中等功耗、开关频率是否存在任何变化? 对于我的应用、2.5Hz 就足够了。

此致、

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是的、TIOL113能够对高达1.5h 的电感负载进行安全消磁。  如数据表中所示、它具有多个保护二极管、用于保护器件免受反冲电压的影响、该电压将被钳制并耗散。  

    1) 是的、该器件将在较低的电流下安全地对能量进行退磁。  实际上、最好尽可能降低电流、这有助于降低因耗散电感器中存储的能量而产生的器件发热。  

    2) 没有定义的最大开关频率规格、这可能在一定程度上取决于应用的其他工作条件。  您所需的2.5Hz 开关频率应该可以正常工作。  如数据表的图29和30所示、该器件需要大约10ms 对电感负载进行退磁、理论上是最大支持开关频率的限制因素。  

    但是、器件在耗散该能量时会产生一定程度的热量、因此应允许一定的恢复时间、以避免最终的热关断。 其他因素、例如环境温度、正常功耗、电路板尺寸(用于冷却计算)等、都会导致这种情况。

    我在室温下使用 EVM 并在 L+= 24V 条件下运行开关频率为10Hz 和100Hz 的1.5h 电感器和240欧姆电阻器测试。

    此致、

    Jonathan