This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:用于 DRD 的交流耦合

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010639/hd3ss3212-q1-ac-coupling-for-drd

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

各位专家、您好!

当 HD3SS3212-Q1用于 DRD 应用时、如何设计交流耦合? 交流耦合应放置在器件和 USB Type-C 连接器之间、对吧?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    交流耦合要求与 DRD 应用不同。 对于交流耦合、请参阅图4、5、6和7以了解不同的放置选项。  

    只要源共模电压介于0-2V 之间、我就会将交流耦合电容放置在 HD3SS3212和 Type-C 连接器之间。

    TX 上的交流耦合电容器通常为0.1uF 或0.22uF。 RX 上的交流耦合电容器是可选的0.33uF。

    谢谢

    David