This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:适合在全双工多节点应用中使用?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551, THVD1512, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010437/thvd1551-appropriate-for-use-in-full-duplex-multiple-node-application

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件: THVD1512THVD1511THVD1552

您好!

我设计了一个最终将有100多个节点使用 RS485以全双工115kbps 进行通信的系统。

在测试中、我发现使用 THVD1551作为全双工 RS485收发器、无论连接到总线的节点数量是多少、这些节点都能获得完美的接收效果。 但是、当总线上有多个节点(除了"主"器件)时、任何单独节点的传输能力都不再正常工作:信号会显著衰减。

重新阅读数据表的第9.4.2节表3、我看到 THVD1551始终作为驱动器和接收器启用、因此当节点空闲时、Y/Z 对分别被主动驱动至 H/L。 因此、我怀疑这会导致信号问题:一个节点空闲、因此将 Y/Z 对驱动到 H/L 状态、而活动节点在传输期间尝试抵消这些状态。

是这样吗? 如果是、是否有解决方案可以使多个节点使用 THVD1551来驱动 Y/Z 对? 数据表并未指明 THVD1551不适合用作多节点配置中的全双工收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "全双工"意味着一个收发器可以同时发送和接收。 全双工收发器用于具有两个独立信号对的总线、每个方向一个信号对。

    如果多个发送器连接到同一总线、则必须使用能够禁用其输出的器件、例如 THVD1512。 图23中显示了这种情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的应用在每个方向都有单独的信号对。 我的应用和所示图像之间的唯一区别是收发器是 THVD1511、而不是1512。

    我是否正确地认为 THVD1511不能与多个节点配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    THVD1551在这里不工作、因为 TX 没有使能/禁用引脚。 原因就像克莱明所说的那样。 对于您的应用、请选择 THVD1512或 THVD1552。