This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1 MIPI-CSI 带宽

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010494/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-mipi-csi-bandwidth

器件型号:DS90UB960-Q1

您好,专家

使用连接到四个 DS90UB953的 DS90UB960。  每个 DS90UB953发送一个1920x 1080 x 12位 x30fps 视频。系统在尽力循环模式下工作。

当我将 DS90UB960 mipi CSI 设置为连续时钟模式(四通道、每通道1.6Gbps)时、一切都正常。 但是、当我将 DS90UB960 mipi CSI 设置为非连续时钟模式(四通道、每通道1.6Gbps)时、我无法分辨正确的视频。 那么、mipi CSI 不连续时钟模式的带宽是否足以支持四 个1920x 1080 x 12位 x30fps 视频?

此致

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、使用连续时钟的960总输出带宽为~5.3Gbps、使用非连续时钟的总输出带宽为~4.3Gbps。

    在您的用例中、所有输入的总和具有~ 5Gbps 的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hanzeh

    感谢!、但我的计算结果与此,1920x1080x12x30x4 =~3Gbps 类似。 我是不是犯了个错误?

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    你是对的! 我的错误!

    根据计算结果、在两种情况下、带宽都足够了!

    如果只需要连续 CLK、则可能需要检查 SoC 的设置。