This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:如何使用 USB2ANY 将配置闪存到 USB-PD-CHG-EVM-01

Guru**** 2531590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB2ANY, USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009448/tps25750evm-how-to-flash-configuration-to-usb-pd-chg-evm-01-using-usb2any

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750USB2ANYBQ25792USB-PD-CHG-EVM-01TIDA-050047

我使用"TPS25750_Application_Customization_Tool"(https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.1/)创建了配置。 如何将此配置刷写到 EVM? EVM 的产品页面(https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01)提到了 USB2ANY 工具(我为此购买了该工具)。 遗憾的是、现在有有关这到底应该如何工作的信息。 我没有 Aardavark 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    USB2ANY 用于控制 USB-PD-CHG-EVM-01上的 BQ25792充电器、而不是对 EEPROM 进行编程。   

    为了对 EEPROM 进行编程、有几个编程器可以工作。  对于我们的大多数内部开发、我们使用 TotalPhase Aardvark、但我也在某些系统上使用这种非常便宜的编程器。   https://www.amazon.com/Organizer-Socket-Adpter-Programr-CH341A/dp/B07R5LPTYM/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=eeprom+programr&qid=1623681850&sr=8-3。 此编程器有一个可为未供电电路板提供电源和 I2C 的线夹、但您也可以从跳线块进行电缆连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck、

    [引用 userid="320961" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009448/tps25750evm-how-to-flash-configuration-to-usb-pd-chg-evm-01-using-usb2any/3730145 #3730145"] USB2ANY 用于控制 USB-PD-CHG-EVM-01上的 BQ25792充电器、而不是对 EEPROM 进行编程。

    现在我有点困惑、根据 TIDA-050047原理图、USB2ANY 接头连接到 TPS25750D、TPS25750D 还响应我发送的 I2C 命令以验证这一点。

    关于通过 USB2ANY 进行 EEPROM 编程、请查看《TPS25750主机接口技术参考手册》、似乎可以使用接口任务(I2Cw 写入任何从机)...来执行此操作

    我对 TIDA-050047  产品页面有点失望、因为它建议购买 USB2ANY 硬件、但最终没有真正的好处、因为提供的工具(如定制工具)不支持此接口、尽管根据参考手册、在技术上是可行的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    很抱歉、您有此板的使用体验。  突出显示的两个 IC TPS25750和 BQ25792具有不同的支持 GUI 计划、工作方式也不同。

    我们正在努力改进该板的文档。   

    从技术上讲、可以使用使用使用 I2CR 和 IRCW 命令的 USB2ANY 命令对 EEPROM 进行编程、但这不是 TI 内部开发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chuck 为您服务。

    我能够使用 FTDI 线缆(C232H)和 pyftdi/pyi2cflash 对 EEPROM 进行编程