This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:IEC61000-4-5浪涌测试和 IEC61000-4-6抗传导干扰测试

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009927/dp83825i-iec61000-4-5-surge-test-and-iec61000-4-6-conducted-immunity-test

器件型号:DP83825I

大家好、

我们的客户正在寻找   DP83825IRMQ 的 IEC61000-4-5浪涌测试和 IEC61000-4-6传导抗扰度测试。 我知道这些类型的测试是对成品进行的。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、您回答正确。  但是、结果是 NDA、由于这不是内部 E2E 论坛、因此我无法在此处提供。 如果您想要该报告、请通过电子邮件联系我。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    非常感谢您分享 EMC 测试总结。

    此致、

    Danilo