This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:DS90LV048A 双向

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010353/ds90lv048a-ds90lv048a-bidirectional

器件型号:DS90LV048A

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 DS90LV048A。 请参阅下面的查询。 非常感谢。

目前、我将 LVDS CMOS 差分线路信号(来自 Xilinx XCKU085-2FLVA1517I)连接到 DS90LV048A、然后连接到 STM32L151QEH6。 STM32中分配的引脚需要一个双向的 JMS-SWDIO 信号。 更好的问题是、是否有类似 LVDS 到 JTAG 收发器的可用器件?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在 TI、我们没有 LVDS 到 JTAG 收发器。 我们确实有 JTAG 解串器/解串器、但没有 LVDS 接口。

    此致、、Nasser