This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:客户对 PHY 选择有疑问、请提供支持、谢谢!

Guru**** 2937090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009699/dp83825i-customers-have-doubts-about-phy-selection-please-support-thank-you

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83822IDP83825
  1. DP83825I 上的“RMII (主模式和从模式)”与 DP83822I 上的正常 RMII 有何区别
  2. 软件是否在所有 TI 的以太网 PHY 中通用? 它们共享相同的寄存器映射?
  3. 官方支持的 Linux 内核是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    1. 在 RMII 主控模式中、用于正常 RMII 的50MHz 晶振被一个25MHz 晶振所取代。 主控模式 PHY 将生成50MHz 时钟作为其他 RMII 从器件的输出。 如果您在系统上使用多个 PHY、这允许您节省空间、因为只需要一个晶体。 有关更多详细信息、我链接了一个应用手册、该应用手册介绍了 RMII 主/从模式。  https://www.ti.com/lit/an/snla101a/snla101a.pdf
    2. 由于 IEEE 标准、以太网 PHY 之间的寄存器0x00至0x1F 是相同的。 超出这些地址的寄存器会因不同 PHY 而异、即使是在 TI PHY 中也是如此。 因此、您必须了解数据表的详细信息。
    3. 下面是 TI 以太网 PHY 的 Linux 驱动程序链接。  https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW#primary-sw。这些应该适用于任何 Linux 内核。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我可以说 RMII 从模式是"正常"RMII 接口、而主模式是 DP83825I 的一项特殊功能吗?

    如果我将它设置为从模式、我可以将它用作正常的 RMII PHY。

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    是的、如果设置为从模式、则可以将其用作正常的 RMII PHY。 主模式是 DP83825的一项特殊功能。

    此致、

    Adrian Kam