This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:LEDCFG2寄存器

Guru**** 2763495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010338/dp83826i-ledcfg2-register

器件型号:DP83826I

大家好、

为什么在该寄存器中没有提到设置 LED3?

数据表 P46指示设置 LEDCFG2寄存器。

" LED3的控制= LEDCFG_0x460,LEDCFG2_0x469"。

如果在数据表中忽略了这一点、我想知道正确分配了哪个位。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    数据表中似乎存在错误。 寄存器0x0469 (LEDCFG2)的位[10:8]应该是 LED3的配置设置。 配置设置应与同一寄存器中 LED2的配置设置相同。

    此致、

    Adrian Kam