This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:Linux 成功连接到4041、但器件未连接

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009061/tusb4041i-linux-connect-to-4041-successful-but-device-do-not

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4041PAPEVM

您好!

  我们将 tusb4041与 ARM Linux 配合使用。 采用 tusb4041papevm 的 Sch 和 BOM 参考。

  我们获得了内核日志:

   [14.212241] USB 1-1:使用 ambarra-EHCI 的新型高速 USB 器件5
  [14.348079] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
  [14.356247] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
  [14.36331] USB 1-1:Serial Number:29050841A7A1
  [14.368453]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
  [14.372326]集线器1-1:1.0:检测到4个端口

  看起来 Linux 已成功连接到4041。但是如果添加闪存盘等 USB 设备、则没有连接任何设备。

  我们捕获上游 D+和 D-的波形:

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyan、

    看起来会发生很多 USB 复位。  您是否在日志中看到任何内容?  是否可以使用 USBMON 获取更详细的 USB?

    您能否检查下游 DP/DM 线路?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。日志上没有任何打印内容。我将尝试安装 usbmon。

    下游 DP 在3.3V 上挂起、DM 为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果下游 DP 为3.3V 且 DM 为0V、则器件正在启用其上拉电阻、但集线器/主机未响应。  调试语句会有所帮助。  还要检查是否未在任何端口上设置 OVERCURRZ 输入。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有 tcpdump 的 USB 日志 usbmon.1_0是闪存磁盘已插入。1_1是仅集线器。

    我不知道为什么我无法上载 pcap 文件。因此我将其更改为.txt。 您应该将其改回.pcap。

    e2e.ti.com/.../usbmon1_5F00_0.txt

    e2e.ti.com/.../usbmon1_5F00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyan、

    通过查看日志、主机会不断 循环暂停和恢复集线器、但我看不到这种行为的任何原因。  主机在没有下游器件的情况下挂起集线器、然后在插入器件时唤醒是正常的、但在这种情况下、主机只读取端口状态并挂起集线器。  是否可以尝试在将设备连接到集线器下游端口的情况下引导系统?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hi, Blow 是在插入设备时引导系统:

    e2e.ti.com/.../usbmon1_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常奇怪、我看到该布线中的行为完全相同。  您是否已检查集线器的过流输入、以查看它们是否被意外标记?

    此致、

    JMMN