This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:查询 DS250DF410的寄存器设置值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010207/ds250df410-inquiry-about-register-setting-value-of-ds250df410

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

当我想使用 DS250DF410进行以下配置时、如何写入寄存器设置值?

速率:25.78125Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    标准数据速率设置

    DS2x0DFx10通道必须按照预期的数据速率进行预编程、以确保 CDR 锁定。 用户可以将速率/子速率编程为一组预定义的标准值之一、以快速配置 DS2x0DFx10。 通过写入通道 REG_0x2F[7:4]可对速率/子速率设置进行编程。

    表。 标准速率模式可通过 REG_0x2F 进行配置

    标准速率设置

    REG_0x2F 值[十六进制]

    REG_0x2F 写入掩码[十六进制]

    10.3125Gbps

    00

    F0

    10.9375Gbps

    10.

    12.5Gbps

    20.

    保留

    30

    25.0 Gbps

    40

    25.78125Gbps (默认值)

    50

    保留

    60

    28.125Gbps

    70 (仅限 DS280DF810)

    此致、

    起亚拉赫巴