This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:查找相似产品 IP113ALF

Guru**** 2870110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010356/dp83849if-find-similar-products-ip113alf

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83869

你(们)好  

需要找到与 DP83849IF 类似的功能之一、这意味着我不需要的某些功能是介质转换器、例如附件、 仅在 TX-FX 之间进行转换、FX 端口将不可能灵活定义为 TX 请帮助我查看其是否接近 IP113ALF 作为以下附件、因为新计划将具有两个端口 FX、它也可以接受双端口

谢谢你

e2e.ti.com/.../IP113A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果您正在寻找铜缆转光纤介质转换器、我建议查看我们的 DP83869以太网 PHY。

    此致、

    Adrian Kam