This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:PHY 发送和接收功能

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010069/dp83848j-phy-transmit-and-receive-function

器件型号:DP83848J

您好!

我想检查能够以何种方式触发或启用 DP83848JSQ/NOPB 来使 PHY 发送和接收功能正常? 仅由 RMII 信号提供? 通过其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您能更详细地解释一下吗? PHY 正确上电后、一旦接收到来自 MAC 的数据包、就会将数据传输到 MDI、反之亦然。 DP83848可支持 MII 和 RMII MAC 接口以及铜缆 MDI 接口。

    此致、

    Adrian Kam